This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:LED 烧坏问题

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486665/tps61165-led-burned-issue

器件型号:TPS61165

工具与软件:

大家好、团队成员:  

1.此驱动器 IC 的最大接收电流规格是多少?
2.根据产品说明书,电流限值为1.2A。 当超过此电流时、LED 驱动器是否会关断? 如果没有、当输入280mA 时、LED 驱动器是否会直接为 LED 供电?
3.另一方面,如果 LED 驱动器不直接提供大电流,而是降低了流给 LED 的电流,则该浪涌电流可能会在 LED 驱动器到 LED 部分
我可以知道 LED 驱动器 IC 是否为 LED 供电此段有保险丝吗? 是否有规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!

    "你说什么?"

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!  

    LED 的温度增加和背光膜损坏异常的热。 我们现在正在排除故障、无法确定问题出在 LED 还是驱动器上。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!

    如果输入电流达到 TPS61165的电流限制阈值、IC 不会停止开关、但会继续尽可能多地输出。 因此输出电流也会受到限制。

    "当输入280mA 时、LED 驱动器会直接为 LED 供电吗?"的意思是什么? 您能否先将原理图发送给我以进行仔细检查?

    BR

    Patrick