This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562231:电源管理论坛

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562231
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484575/tps562231-power-management-forum

器件型号:TPS562231

工具与软件:

您好!

关于 TPS562231的波特图测量、我有以下3个问题

1.如果我们尝试获取 TPS562231的波特图、下方哪一项正确?

2、 DCAP3在低频有一个极点和一个零点、用于提高直流精度、但我认为它们也在低频时使相位裕度降低。
是否存在导致低频时不稳定的任何可能性?

3.测量波特图时,有时我们可以看到 低频时相位图似乎不稳定的结果,如下所示。

   是由 噪声引起的吗?

谢谢!

开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.这是正确的方法

    2.如果您遵循数据表中有关正确 L/C 值的建议、则不会出现不稳定问题

    在低频率范围(<10kHz)下、开环增益非常高、为60~80dB、这意味着 FB 上的噪声已调整为1/100~1/1000注入噪声水平、 信噪比太小并导致曲线不平滑、您可以多次对其求平均值或使用可变的注入噪声水平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Andy

    感谢您的评论。

    我希望大家回顾一下客户的原理图和波特图。

    可以通过私人消息与您联系吗?(因为我们无法在公开论坛上发布这些机密信息...)

    或者、如果我可以通过电子邮件与您联系也很好

    谢谢

    开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、发送电子邮件至 andy.chen@ti.com 给我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Andy

    您是否已收到我的电子邮件?
    我真的很抱歉催促您、但如果您能在今天之前与我们分享您的观点、将会非常感谢...

    谢谢!

    开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否收到任何拒绝电子邮件信息? 到目前为止、我没有收到您的电子邮件至我的邮箱:  andy.chen@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Andy

    我没有收到任何拒绝消息,似乎正确地发送电子邮件...

    我将重新发送电子邮件给您。 并在 E2E 上发送私人消息。

    开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Andy

    我向您发送了私人消息、您收到了吗?

    开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我收到了您的电子邮件、我们将关闭该主题并在电子邮件中讨论。