This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750EVM:电源路径问题

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483481/bq25750evm-power-path-issues

器件型号:BQ25750EVM
主题中讨论的其他器件: BQ25750

工具与软件:

您好!

我们面临 EVM 板的以下与电源路径和充电状态相关的问题。

  1. 系统处于活动/关闭模式:在 VAC 上施加输入电压时(在我们使用24V 直流电源时)、充电器无法启动并连续重新启动。 我们的预期是在 VAC 可用时为电池充电。
  2. 系统 处于充电模式:当 VAC 上的输入电压消失时、充电器无法从 VAC 切换到 VBAT 并连续重新启动。 我们的目标是在 VAC 不可用时通过电池为系统无缝供电。
  3. 我们感兴趣的电池充电电压范围(即 VBAT)为20V 至30V。感兴趣的充电电流范围为50 mA 至3000 mA。 内部 ADC 是否足以用于确定 SOC (电池电流和电池电压监控)?

请检查并获得支持。

此致、

Saravana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saravana、

    感谢您耐心等待。 明天我将讨论这个问题。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saravana、

    我们 有关于 BQ25750电源路径的常见问题解答 、可能会有所帮助。

    1.我有几个问题可以帮助我们对此进行调试:

    • 在此期间是否施加了系统负载?
    • BQ25750EVM 的充电电流是多少? -如果充电电流过高,BQ25750EVM 在开始充电时可能会使输入电源欠压。

    2.我有一些类似的问题:

    • 这里的系统负载是多少?
    • 是否可以从 EVM 中移除 C7和 C39? 减小的电容将减小流经 BATFET 的浪涌电流。
    • 您是否可以在此处改用自动反向模式?

    3. BQ2573的 ADC 不够准确,无法判断荷电状态。

    如果您对此有任何问题、请告诉我。

    顺便说一下、我们还提供了 BQ2575X 系列的一般常见问题解答

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    请在下面找到您的问题的答案。

    1A。  在此期间是否施加了系统负载?

    • 是、我们有系统负载(约为100mA)

    1b。 BQ25750EVM 的充电电流是多少? -如果充电电流过高,BQ25750EVM 在开始充电时可能会使输入电源欠压。

    • HW 将充电电流设置为最大1.1A。 即使 CE 引脚为低电平或高电平来激活或停用充电、充电器也无法启动。
    • 额外观察结果:该问题似乎出在 BATFET 控制级别、在环路中执行开/关/开/关操作。 我们计划在施加 VAC 时为微控制器供电。 如果 UC 在 BATFET 上看到切换信号、则解决方案是通过 FORCE_BATFET_OFF 寄存器位强制 BATFET 关闭、然后恢复为 ON。

    主题。 这里的系统负载是多少?

    • 系统负载大约为100mA。

    2b. 是否可以从 EVM 中移除 C7和 C39? 减小的电容将减小流经 BATFET 的浪涌电流。

    • 即使没有 C7和 C39、我们也有这个问题。 但我们将移除这些电容器以降低峰值电流。

    2C. 您是否可以在此处改用自动反向模式?

    • 我们通过在存在 VAC 时激活自动反向模式来测试自动反向模式。 移除 VAC 后、我们等待2秒、然后停用反向模式。 这个解决方案似乎起作用。

    3. BQ2573的 ADC 不够准确,无法判断荷电状态。

    • 然后、我们将使用连接到 uC 的 ADC 输入的外部电流和电压监控器(也可以是 I2C 总线)。 我们是否可以使用现有的 RBAT_SNS 连接外部电流和电压监视器? 请求您提供设计建议以及参考原理图、器件、约束条件等

    对于以下观察、我们还有其他问题:

    条件:系统关闭、BQ25750EVM 上未连接任何器件(无 VAC/无 VBAT)。 当我们将电池连接到 VBAT 时、充电器无法启动并连续重新启动。  

    以上捕获显示出现问题时的系统电压(黄色)和系统电流(紫色)。

    在 BATSRC 和 BATDRV 之间添加一个10nF 电容器似乎可以解决这个问题。 我们想了解背后的技术原理。  如果需要电容器、是否有关于选择值的建议? 我们是否还必须添加串联电阻器?  

    请检查并获得支持。

    此致、

    Saravana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saravana、

    感谢您提供新信息。

    我们能否使用现有的 RBAT_SNS 连接外部电流和电压监视器? 请您提供设计建议以及参考原理图、器件、约束条件等[/QUOT]

    这样就可以使用外部 ADC 来监测电压和电流以确定电池 SOC。 您是否能够使用电池电量监测计计算 SOC? 这可能是一个更简单的解决方案。

    似乎在 BATSRC 和 BATDRV 之间添加一个10nF 电容器可解决这个问题。 我们想了解背后的技术原理。  如果需要电容器、是否有关于选择值的建议? 我们是否还必须添加串联电阻器?  [报价]

    您的电池电压是多少? 如果将直流电压连接到 VBAT、该电压是否表现出相同的行为?

    我们建议使用10nF 电容器来减慢电池电压高于30V 时的 BATFET 导通和关断时间。 这样可防止充电器因电池热插拔而损坏。

    如果您要使用自动反向模式、您可以移除 BATFET。 移除 BATFET 后、将 BATSRC 连接到 SRP 并使 BATDRV 保持悬空。

    此致、
    埃森·加洛韦

    [/quote]