This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B86-Q1:使能逻辑电平异常

Guru**** 2493565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483206/tps7b86-q1-enable-logic-level-abnormal

器件型号:TPS7B86-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户使用 TPS7B8650-Q1、发现使能逻辑电平与数据表中所述不同。 在数据表中、VIL=0.7V、VIH=2V、而测试时、客户发现当输入电压达到使能引脚> 1.32V 时、器件将启用、低于1.22V 时、器件将禁用。  VIL 和 VIH 值的误差是多少? 它们的最小值和最大值分别是多少?

BR、

Bengi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bengi:

    解读 VIH 和 VIL 的正确方法是、该器件在 EN > 2V 时导通、在 EN < 0.7V 时禁用。 客户注意到的情况异常。 您能分享一下他们的原理图吗?

    此致

    Ishaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ishann、

    请参阅下面的附件。 当 VBB 调整为3V 时、FB 引脚中的测量电压为1.44V 、然后客户发现我们的器件已启用。 这是与我们的数据表收缩的。

    BR、

    Bengi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ishann、

    今天、我与客户进行了测试、并找到了客户所说的内容。 下面是波形。 您可以看到、当 VEN 降至1.2V 以下时、VOUT 变为零。 请注意、VIN 高于3V、并且未启动 UVLO。

    下面是 EN 上升波形。 这与我过去所说的一样。 这样做的原因可能是什么?

    BR、

    Bengi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bengi:

    0.7V 和2V 是我们可以肯定地说部件处于关闭或打开状态的限值。 不过、器件会在这些值之间打开和关闭。

    请参阅下图、了解您可以预期器件开启和关闭的位置。 他们似乎与客户看到的情况保持一致。  

    ~ Aaron