This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3840:Vdd 的电阻值

Guru**** 2493565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486863/tps3840-the-resistor-values-of-vdd

器件型号:TPS3840

工具与软件:

大家好!

我想问一下外部分压器的乘数。

产品说明书中指出、  

"电阻值不能太大、以免外部电阻分压器影响器件的精度或运行。"

是否有建议值?

我的客户考虑选择1kΩ 还是10kΩ

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ***-San:  

    感谢您分享您的客户需求。 1k-10k 应该没问题。 如果需要低 IQ、它们最高可达100k 欧姆范围。 我认为、Mohms 范围为数据表突出显示的范围。   

    谢谢!

    Sila.