This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149-Q1:将自举电路接地时、控制器的 LO 输出行为异常

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG1205, LM25149, LM25149-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484882/lm25149-q1-lo-output-of-controller-behaves-strangely-when-grounding-bootstrap-circuit

器件型号:LM25149-Q1
主题中讨论的其他器件:LMG1205LM25149

工具与软件:

我想使用 PSpice for TI 对 LM25149-Q1的设计进行仿真。 我开始使用 LM25149-Q1的 SPICE 模型随附的项目。 在仿真中、我想使用 GaN FET 驱动器 LMG1205跟随 LM25149控制器。 为此、我不需要控制器的自举电路。 当拉至高电平时、HO 应约为4V 至5V。 我能够通过将 SW 引脚接地来实现这一点。 然而、当我这么做时、控制器的 LO 输出变得非常奇怪。 这是一个具有极细脉冲的脉冲信号。 请参阅随附的图片。 当然、我更改了电压控制开关的高侧 MOSFET、HO 在没有自举的情况下无法驱动 MOSFET。 我的想法是最终将 GaN 驱动器放在两者之间。 但当将 SW 接地时、脉冲会混乱。 非常感谢任何帮助。

此致、
Rauf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rauf:

    您能否将整个原理图的图片发送给我、以便我更好地了解您是如何配置器件的?

    谢谢!

    Dino Maslic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    感谢您的答复、整个原理图如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rauf:  

    接地 SW 节点可能会导致一些问题、因为引导充电电路不断尝试为 CBOOT 电容器充电。 我认为您无法对此进行正确的仿真、因为有一个电路使用 CBOOT-SW 作为其电压域。 您可能希望为特定于 GaN 的 FET 尝试不同的控制器。

    谢谢!

    Dino Maslic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    我理解。 然后、按照建议连接 LM25149的自举电路。 然后、我使用 LMG1205Y GaN 驱动器对其进行了跟进。 我连接了两者后面的两个 MOSFET、控制器和驱动器的 LO 和 HO、就像在同步降压转换器中一样。 该示例的工作效果很好。 但是、当我尝试将输出电感器连接到 GaN 驱动器侧时、就会出现另一个问题。 仅控制器的输出电路工作正常、但当我仅将电感器添加到驱动器侧时、会出现收敛错误。 这很奇怪、因为我似乎能够添加除电感器之外的任何内容。 我尝试过自动收敛、但这会产生除以零误差。 在其他一些论坛我看到 DIODERS 设置可以帮助解决这个问题。 这会使仿真运行、但结果不正确。 这样、仿真也运行得过快、我已了解到在 PSpice 中这通常是一个错误符号。 请帮帮我。

    在图像中、电感器 L4是问题。 删除此项会正常运行仿真。 但任何电感器都会产生误差。 如果您需要、我还提供了我的完整项目。

    感谢您发送编修。

    Rauf

      e2e.ti.com/.../TI_2D00_Controller_2D00_Driver.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rauf:

    不太确定如何解决收敛问题、请在与我的团队讨论后再与您联系。

    谢谢!

    Dino Maslic