请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP3878-ADJ 主题中讨论的其他器件:TLV767、
工具与软件:
我们从 CEM 收到了 PCN、表明此器件已过时、没有替代方案、它为 NRND。 但是、它在产品页面上显示为"正在供货"、而且没有提及它已淘汰或 NRND、是否应更改此值以停止人们在其设计中使用它、或者我们的 PCN 不正确?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我们从 CEM 收到了 PCN、表明此器件已过时、没有替代方案、它为 NRND。 但是、它在产品页面上显示为"正在供货"、而且没有提及它已淘汰或 NRND、是否应更改此值以停止人们在其设计中使用它、或者我们的 PCN 不正确?
嘿 Terry、
感谢您的提问。 没错、您知道 LP3878-ADJ 器件上有 EOL 通知、但我们于2024年4月又发送了另一个 PCN 来恢复这些器件的工作状态。 这些器件当前处于激活状态、因此产品页面显示为正在供货、而不是已停产或 NRND。 然而、就器件性能、长期供应和客户成本而言、我们坚信迁移至更现代化的器件对我们的客户是有利的。 既然我们知道这项工作有多复杂、我们也明白这需要时间、因此我们将继续为先前 EOL 通知已发送的这些器件提供支持。 由于前面列出的原因、我建议开始研究新的替代产品、如 TLV767。
此致、
McKyla
嘿 Terry、
当然可以、此处提供了指向 PDN# 20240404000.3停产器件产品通知附录的链接。
如果您有任何其他问题、请告诉我。
谢谢!
McKyla