主题中讨论的其他器件:BQ79826-Q1
工具与软件:
我目前在一个需要详细了解 BQ79826-Q1器件的项目上使用 BQ79826Q1EVM (BMS086)评估模块。
很遗憾、我无法在您的网站上找到 BQ79826-Q1的数据表或任何相关信息。
您能给我提供数据表吗?或者指导我在哪里可以访问数据表吗? 此外、敬请期待与 BQ79826-Q1相关的任何其他资源或文档。
非常感谢您的时间和帮助。 我期待您的答复。
+)
BMS086 EVM 用户指南中说明应为 EVM 提供的电源 在30V 和145V 之间 连接时、应考虑以下几点。
但是、在"单板评估设置"部分中指出 EVM 可以接受来自以下范围的外部电源供电 9V 至140V .
您能解释一下为什么这两项陈述不同吗?
此致。