This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:学习周期失败。 VOK 和 REST 不会割伤

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486208/bq40z80-the-learning-cycle-fail-vok-and-rest-not-cleard

器件型号:BQ40Z80

工具与软件:

你好

 请帮帮我。

 化学 ID 0462 (20A) 7s1P

将电池组充电至满电、但 VOK 和 REST 未切割 (未设置 FC)

我怎么了?   e2e.ti.com/.../4760.liFE4_5F00_20A_5F00_TEST.gg.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YAGHO、

    虽然您的物理电池组已达到其满容量、但您可能已将 FC 设置得过高、导致 FC 未设置。 您还可以对参数执行校准检查。  


    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果充电终止收尾电流不正确、能否终止充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 YANHHO、

    如果充电终止、充电终止恒定电流不会产生影响、因为它更依赖于电压。但是、由于默认设置为250mA、您仍然应该在"Charge Term Taper Current"值中具有适当的值。 充电项收尾电流的目的是充分达到电芯的容量、同时降低电芯的老化。

    谢谢!
    艾伦