This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25184-Q1:输出电压精度

Guru**** 2383510 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25184-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486735/lm25184-q1-output-voltage-accuracy

器件型号:LM25184-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

数据表指出输出电压精度为1.5%、但任何类型的变压器都是足够的吗?

如果取决于变压器的性能、请告诉我具体特性会产生什么影响。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keiji:

    Vout 精度取决于感测到的通过开关节点和 FB 引脚的 FB 电阻反射输出电压到 FB 引脚初级侧的精度。 LM25184-Q1会在次级电流为零时检测 Vout、以避免由寄生布局和变压器漏电感引起的任何压降。 因此、Vout 精度与变压器选择无关。

    谢谢你