This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:配置问题

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484822/bq76952-configuration-issue

器件型号:BQ76952

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

BQ7695202配置

假设:BQ7695202已完全上电。

输入配置–更新

通过适当的命令配置所有阈值。

   通过命令退出配置更新。

后面是其余代码。

查询:上述算法不可靠工作。 我们遗漏了什么?

      请求即时帮助、因为我们无法继续工作。 配置可靠性约为50%

谢谢  

Rahul Sharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    具体说明您的问题是什么。 哪些不能可靠地工作?

    您是否已启用 CRC?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 专家:

    感谢您的及时响应。

    1.请查看上述算法,并建议其是否完美或有任何修改。

    2.我们面临的问题。 我们通过主机控制器配置 BQ76952并进行上电和断电时的波形。 多功能引脚的应用受到更精确的温度干扰。 准确度。 我们使用的是温度引脚、即 TS1、TS3、HDQ、CFETOFF 和 DFETOFF。据我们所知、我们将提供 TRM、数据表和软件指南中提及的信息。  

    3.我们也遇到了问题,传感电压数据接收到零,特别是在主机控制器上电后。

    第1、2和3点请注意、BQ76952的连接未受到干扰、这意味着存在 Reg1、Reg2和 Reg18电压。

    我们不会中断主机 MCU 的功能。

     

    谢谢  

    Rahul Sharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    这里的信息太少,你将不得不发送一个描述正在发送什么,什么是预期,实际发生什么。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon