This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:OTP 在无文档记载的地址0x0800处失败

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486869/bq76952-otp-fails-at-undocumented-address-0x0800

器件型号:BQ76952

工具与软件:

您好!

我正在尝试在 BM76952上刷写新的 OTP 设置、但在地址0x0800处写入失败、没有文档记载。

我相信我应该能够执行第二次写入、就像我在过去所做的那样、我不明白为什么我会遇到此错误。

是否有办法检查发生了什么情况?

谢谢!

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    离开后休息了一个小时,我能够闪.. 我还能知道存储器0x0800是什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    这通常表示您已超过可针对寄存器/器件完成的 OTP 写入量。  

    我不能完全确定本例中0x0800是什么、也不知道为什么会为您显示、但您在几个小时后仍然能够进行编程。  

    此致、

    Luis Hernandez Salomon