This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2022A:通过 SDQ 进行编程和通信

Guru**** 2617115 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2022A, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485730/bq2022a-programming-and-communicating-over-sdq

器件型号:BQ2022A
主题中讨论的其他器件:EV2400

工具与软件:

您好!

使用该器件的任何人都知道、由于 EV2400上缺少 PROG 引脚和正确电路、因此对 BQ2022a 进行编程会有些困难。  因此、我将尝试创建一种更可靠的方法、在制造环境中将电池组 ID 编程到每个 BQ2022a 中。  

我的问题是、我不知道在没有 EV2400的情况下如何与 bq2022a 通信。  我一直在尝试向器件发送 EV2400可以发送的类似命令、但没有任何东西可以正常工作、我也无法使存在脉冲和复位脉冲正确无误。  EV2400是否有 python 支持以使我能看到它在做什么? 我认为很多复杂性都源于 EV2400作为 HID 器件进行枚举而不是开放串行端口。  

我目前有一个可连接到 EV2400并提供编程脉冲的定制板、但由于我不知道 EV2400的时序、所以未正确计时。  

如果有人有一些答案或指导、我将非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的工程师 现已 离开办公室、下周再见。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon