This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:使用 EVM2400来配置 BQ34Z100

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486434/bq34z100-g1-configuring-the-bq34z100-using-the-evm2400

器件型号:BQ34Z100-G1
Thread 中讨论的其他器件:GPCCHEMBQSTUDIO

工具与软件:

即使经过几个学习周期、我的 FCC 和 RC 仍显示1000mA、而 TrueRCC 和 TrueFCC 值正在达到8500mA 十六 我已将新款2S3P5SWS 7.2V 锂离子电池组的设计容量设置为30ml 9000mA。  有人能 解释一下为什么 FCC 和 RC 只到达1000mA、而不是更接近预期的9000mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archana、

    E2E 已分配、我们将迅速得到解答  

    谢谢!
    艾伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Archana、

    您的问题背后可能有多种不同的原因。 如果看到 TrueRc 和 TrueFCC 的良好情况、这表明问题出在如何 在 BQStudio 和/或 ChemID 的 DATA MEMORY 选项卡中设置参数。 最简单的解决方案是、 技术参考手册中的第3.2.15节建立了一个被称为 StateOfCharge () Smoothing 的 TrueRC/TrueFCC 到 RC/FCC 滤波器。 但是、值的巨大差异也可能来自使用的 chemID 不正确、我建议在 CALIBRATION 选项卡中重新对商品进行校准、并提交 GPCCHEM 文件以查看您是否可以获得误差差为3%的 chemID。 重新检查数据存储器中设置的参数也是一种很好的做法、尤其是由于该电量计使用了对设计电量、电压和电流的调节、而其余参数需要 与设置的值成正比。  

    技术参考资料:
    https://www.ti.com/lit/ug/sluubw5a/sluubw5a.pdf?ts = 1741893647285&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ34Z100-G1

    GPCCHEM:  
    https://www.ti.com/tool/GPCCHEM



    谢谢!
    艾伦