This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF1112:缺少信息

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487140/ref1112-missing-information

器件型号:REF1112

工具与软件:

您好!

你好。

 REF1112AIDBZT 的 Theta Cb、最大功耗和最大额定电流是多少?

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    感谢您的提问!

    我们没有该器件的 Theta CB 规格。 所有可用的温度性能均可在数据表中找到。

    最大额定电流也可在数据表中找到:

    建议的最大电流为5mA。

    最大功耗可使用 IV = 5mA * 1.25V 计算得出。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Andrew Li