This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51581:变压器初级电感计算显示 CCM、但为 DCM 选择值(snva994a)

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486816/lm51581-pri-inductance-of-transformer-calculation-shows-ccm-but-the-value-chosen-is-for-dcm-snva994a

器件型号:LM51581
主题中讨论的其他器件:LM5157

工具与软件:

您好!
。  snva994a  应用手册第4页的变压器的 PRI 电感计算为13uH、该手册指出、对于正常运行、它们将使用 CCM、但在为 CCM 运行选择值时、必须选择8uH。 为什么会这样? 这不会将转换器推入 DCM 模式吗?  

同样在同一页面上、它显示:  ILPEAK 用于正确调整电流检测电阻的大小 .  
电路电流检测电阻用在何处? 我缺少什么吗? 我以为是内部的吗?

谢谢。此致、
Naveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naveen:

    感谢您使用 E2E 论坛。

     使用的电感器值是 降额的电感器值。 在峰值电感器电流下、电感值减小;因此使用8uH。 电感器数据表中提供了此信息。   

    在电流检测电阻方面、Lm5157/8器件不需要外部电流检测电阻。 该应用手册讨论了基于降额电感值选择的电流检测电阻器与峰值电感器电流之间的一般关系。

    此致、

    Hassan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑、您好!
    感谢您的见解。
    是否有可能共享所选变压器的数据表? 我试着寻找它,它似乎是定制的。
    我只是想更好地理解它、这样您提到的内容就可以理解所选值远高于(高于13uH)、并且在高压输入时、系统当时将处于 DCM 模式、并且我们可以观察到该偏差值降至8uH? 如果我想错了、请更正我。

    再次感谢你。

    此致、
    Naveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naveen:

    我查看了网络文件和内部文件、但也找不到变压器的规格。
    下面是另一个主题,它提出了完全相同的问题,但也无法从 Coilcraft 获得所有文件。
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427189/lm5157evm-bst-transformer-specifications-coilcraft-zb1324-al

    我建议不要比较电感器规格、而是研究电感对反激式开关行为的一般影响。
    您是否已经使用了我们的功率级设计器工具?
    https://www.ti.com/tool/de-de/POWERSTAGE-DESIGNER
    您可以选择反激式拓扑、输入所有参数并仔细清洁原理图中的每个元件、从而根据负载和 VIN 查看电压和电流流动。 您还可以查看器件是在 CCM 还是 DCM 下运行、所以我认为这是一个很有用的工具。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:
    感谢您建议这个工具;我将查看它。
    它似乎会帮助我更好地理解这一点。

    谢谢。此致、
    Naveen