This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74720-Q1:采用24V 电源的 LM74720-Q1应用

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74720-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485467/lm74720-q1-application-of-lm74720-q1-with-24v-supply

器件型号:LM74720-Q1

工具与软件:

嘿、电源开关团队、

我有一位客户 在一个新项目中评估 LM74720-Q1、我们在数据表中注意到典型应用(第9.2节)和所有电气特性(第6.5节)特定于12V 电源。 我的客户的电源电压为24V、您能帮助评论一下典型应用和电气特性会如何随着电源电压升高而变化吗? 对于使用24V 电源的此器件、是否有其他可用或离线共享的信息?

-Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    该控制器也可用于24V 电压。 控制器的额定电压为+65V 和-60V、足以应对各种汽车脉冲。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    感谢您的回复! 我们知道该控制器可支持高达65V 的电源;我们的主要问题与第6.5节中的所有电气特性规格有关。 本节明确指出所有规格都是特定于 12V 电源的、因此您是否还希望最小值、最大值和典型值规格在24V 电源下的总体性能相同? 客户在24V 与12V 电源供电时可以预期会发生哪些变化(如果有)?

    -Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    即使 VIN 为24V、所有电气特性仍然适用。 为整个工作范围定义最小值和最大值。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊,是的,这是一个非常好的一点,感谢澄清 Shiven!

    我现在看到规格表清楚地表明典型值为12V 电源、因此最小值和最大值将跨越工作范围是合理的;对于由此造成的混淆、我深表歉意!  

    -Matt