This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:BQ51050B:了解 TS/CTRL 功能

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486751/bq51050b-bq51050b-understanding-ts-ctrl-functionality

器件型号:BQ51050B

工具与软件:

您好!

我们需要在设计中使用 BQ51050B。 我们不使用 NTC、而是在连接到主机 MCU 的 PCB 上使用不同的温度传感器。

我们如何停止从 MCU 充电? 我们是需要将 TS/CTRL 引脚拉高还是拉低? 我们需要上拉、下拉电阻器还是分压器? 关于 CTRL 函数、数据表会有点混乱。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian

    [报价 userid="575453" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486751/bq51050b-bq51050b-understanding-mcu-ctrl-function"]我们如何停止从 ts 充电? 我们需要将 TS/CTRL 引脚拉高还是拉低?

    将 TS/CTRL 引脚拉至高电平将发送 EPT00 (未知)、可能正常。  图8-15是可能使用的电路。

    也可以选择使用 AD 引脚作为关断输入。  它也将发送 EPT00、但需要将引脚拉至3.6V 以上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以在 TS/CTRL 上使用10k 电阻器接地以及从 TS/CTRL 到数字引脚的连接、在正常使用期间将其配置为输入(内部100k 上拉电阻)、并将其设置为输出、并在检测到过热时将其拉低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian

    [报价 USERID="575453" URL="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486751/bq51050b-bq51050b-understanding-ts GND-ctrl-functional/5711728#5711728"]我是否可以在 TS/CTRL 上使用10k 电阻器连接 GND 以及从 TS/CTRL 到数字引脚的连接、在正常使用期间将其配置为输入(内部100k 上拉电阻)并将其设置为输出、然后在检测到过热时将其下拉?

    这应该起作用、请尝试将进入 MCU 的漏电流保持在尽可能低的水平。