This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H2140-SEP:LCL 应用的关断时间

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7H2140-SEP, TPS7H4011-SEP, TPS7H2140EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487525/tps7h2140-sep-trip-off-time-for-lcl-application

器件型号:TPS7H2140-SEP
主题中讨论的其他器件: TPS7H4011-SEPTPS7H2140EVM

工具与软件:

您好!

我目前正在为卫星的电源调节和分配单元(PCDU)开发基于 TPS7H2140-SEP 的锁存限流器(LCL)。 输入电压要求为22V 至34V、但我看到该元件的额定电压高达32V。 我的主要问题与跳变和电流限制响应时间有关。 这些时序是否可以在元件级加以控制? 我看不到数据表中提到这一点的地方。 如果可能、如何实施? 该功能对于我们的 LCLs 至关重要。

另一个问题:如果我希望元件在自动重试模式(跳闸后自动重新启动)或锁存模式(在跳闸后需要命令重新启动)下运行、如何配置它? 这些是 LCLs 的标准功能。

提前感谢您的支持。

此致、

Mouhameth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Mouhameth:

    虽然34V 仍在绝对最大额定值的范围内、但必须注意的是、它超出了器件的建议工作电压范围。 此外、仅在32V 条件下对该器件执行了 SEE 测试。

    解决您关于电流限制的问题、TPS7H4011-SEP 实现了恒定电流限制、其中输出电流被钳位到配置的电流限制、但输出通道并未完全关闭。 触发电流限制时电流钳位的"响应时间"或"跳闸时间"在此器件上是不可配置的。

    此外、虽然没有用于电流限制的自动重试或闭锁模式(当输出电流需求降至配置的电流限制值以下时、电流限制仅释放)、该器件确实实现了这些热关断选项。 器件上的 THER 引脚配置:器件是否将在过热事件后自动重启、或者器件是否需要在重新启用之前切换 EN 信号。

    TPS7H2140-SEP 还实现了一个电流检测引脚、该引脚允许使用内部电流镜和多路复用器检测每个通道(一次一个通道)上的电流。 此功能可以与外部微控制器(或其他电路)结合使用、提供 EN 信号、以产生所需的其他行为。  

    器件数据表第9节"应用和实施"和 TPS7H2140EVM 用户指南中提供了显示器件功能的其他示波器屏幕截图。

    谢谢!

    Andy