请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25723 主题中讨论的其他器件:BQ25730、
工具与软件:
您好!
我们仅使用不带电池的 BQ25730适配器、现在我们在-30℃ 环境温度下测试主板、输出电压下降了大约3V、
我们知道、BQ25723的正常工作温度范围 是-40℃ 至-120℃、 请提出 解决此问题的建议。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Tiger、
您是指 VSYS 电压还是其他?
是的、我们参考 VSYS 电压;
请参阅下面的波形、 VSYS 为9.2V (无电池)、红线为 VSYS (9.2V)、蓝线和黄线为 VBUS (19V)、