This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25723:BQ25723的温度范围

Guru**** 2500435 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730, BQ25723

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484521/bq25723-the-temperature-range-for-bq25723

器件型号:BQ25723
主题中讨论的其他器件:BQ25730

工具与软件:

您好!

我们仅使用不带电池的 BQ25730适配器、现在我们在-30℃  环境温度下测试主板、输出电压下降了大约3V、

我们知道、BQ25723的正常工作温度范围 是-40℃ 至-120℃、 请提出 解决此问题的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、亮、

    您是参考 VSYS 电压还是其他电压?

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    您是指 VSYS 电压还是其他?

    是的、我们参考 VSYS 电压;

    请参阅下面的波形、 VSYS 为9.2V (无电池)、红线为 VSYS (9.2V)、蓝线和黄线为 VBUS (19V)、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zhang、

    我看到 VSYS 始终保持在9.2V 最低系统电压电平。 在示波器屏幕中间摆动、我们将其称为噪声。 它是在高频率下发生的。 可能来自测量设备或设备。 我看不到任何伤害。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    您的意思是、当温度低于-30℃ 且 BQ24623正常时、这是测量设备的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我觉得很好。