This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:简化 BQ7692000 + BQ78350-R1设计

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ41Z90, BQ76200, BQ24725, BQ78350-R1, BQ4050, BQ78350, BQSTUDIO, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487706/bq40z50-simplifying-a-bq7692000-bq78350-r1-design

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件:BQ76200BQ24725BQ78350-R1BQ4050、BQ76952、 BQ78350BQSTUDIO、、BQ41Z90

工具与软件:

您好!

我有几个6年前设计的 BMS 原型、它采用 BQ7692000 AFE、BQ78350-R1配套器件、用于驱动高侧 MOSFET 的 BQ76200和 BQ24725充电器。  第一个设计工作良好。

产品将从原型状态跳到生产状态。 我想对 BMS 进行优化。 没有特殊的成本限制、但最好缩小设计以在 PCB 上节省一些 cm² μ W。

该电池基于18650节锂离子电池( 4s2p)。

我需要:

-响应 SBS 命令的 SMB 总线(需要从 Linux 主机检索电池电压/电流/RSOC 和基本信息)

- 2A 智能充电器  

-通过 顶部 MOSFET 提供全面保护

-外部电芯均衡

-...和一个小于实际的设计

BQ4050和 BQ40 Z 50似乎是替代三相拓扑(BQ7692000 + BQ78350-R1 + BQ76200)的完美器件。 我将保留 BQ76952充电器。  是否有人批准/拒绝此选择?

我不知道我是否需要 Z 版本。  BQ4050电量监测计 基于 CEDV、与我的实际 BQ78350类似。 测量仪表精度就足够好了。  

BQ4050的优点 :  

-更便宜(但我不是在寻找一个2美元的经济)

-可能更容易校准/设置? (我不熟悉 Impedance Track 算法)

BQ40的优点 Z 50.

-更精确(可能比需要更多)

-也许更容易购买(我最喜欢的经销商只储存 Z 版本)

请随时发表评论

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholas:

    BQ4050和 BQ40Z50适合您的产品、由于它使用阻抗跟踪技术而不是 CEDV 技术、因此我推荐 BQ40Z50而非 BQ4050。 但是、已经发布的新 TI 电池电量监测计是我最终用于 BQ41Z90的新款电池电量监测计。 它似乎适合您的应用、但由于外部电池平衡是其自己的系统、因此可以置于任何电池电量监测计上。 另请注意、所有这三种电池电量监测计均使用相同的软件 BQStudio、并且从设计到完成产品的步骤相同。

    BQ41Z90:
    https://www.ti.com/product/BQ41Z90