This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ATL431:36VIN ->5Vout、200mA IOUT 配置

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: ATL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487676/atl431-36vin---5vout-200ma-iout-configuration

器件型号:ATL431

工具与软件:

团队成员、您好!

想要设计的一个方案 36VIN -> 5V OUT、200mA IOUT 采用尽可能小的面积。
我建议使用开关稳压器、但其电路板面积太小、无法使用开关稳压器。

负载启动期间的负载电流可能为0mA 至200mA、但不是快速瞬态负载。

是否可以将 ATL431或任何其他并联稳压器用于此配置?

如果我使用 LDO、功率损耗将为6.2W、这会烧毁任何常规 LDO。

此致、
Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuwahara-San:

    感谢您的提问!

    有关线性前置稳压器原理图、请参阅本应用手册的图3。

    https://www.ti.com/lit/an/slyt808/slyt808.pdf

    如果这不是功率受限型应用、另一种选择是实施以下原理图:

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Andrew Li