This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:如何计算 OCD 精度?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482014/bq40z50-r1-how-to-calculate-ocd-accuracy

器件型号:BQ40Z50-R1
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

我已根据 BQ40Z50-R1的用户手册进行了以下配置。

?计算实际 OCD Δ IL 的检测距离

寄存器值

OCD :15A

RSNS:0

电路图

RS1&RS2:4mΩ、1%

我在数据表中找到了一些相关参数、但是如何使用它们来计算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,你好!

    您的 TT 已分配、并将立即接受审核。

    谢谢!
    艾伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Alan、您好!

    你什么时候可以给我一个答复?我期待从你很快听到。

    谢谢!

    十九

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,你好!

    您指的是计算什么寄存器? 通常、默认值对于开发阶段来说已经足够好了。

    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想计算 CCD1的精度。

     尽管寄存器已配置为15A、但我仍然想知道芯片检测和电路导致的精度、在最坏和最好的情况下、可以激活过流保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,你好!

    使用 Rsense 电阻值的系统可以在设置中看到电流精度~2.28uA。 但是、由于存在多种因素、德州仪器(TI)电量监测计中使用的算法并未充分利用整个精度、但您的系统将能够检测15A 并将其标记为 OCD1。

    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Alan、

    感谢您的答复。

    这是否意味着、无论 Rsense 电阻 精度是、、监测计 IC 的内部算法决定了电流检测精度?

    OCD1的延迟时间设置为2s、但根据测试波形、当负载为15A 时、OCD1只会工作超过2秒、这是否符合监测计芯片规格?  因为由监测计 IC 的内部算法确定的芯片感应电流的精度会影响 Delay 时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,你好!

    精度在很大程度上取决于 Rsense 元件的容差和所使用的算法计算。 如果您发现电流测量的精度有问题、我会在 BQstudio 中进行校准。 此外,如果你有 OCD1运行2秒, 你看到 OCD1内的经销商,你可以导出此事件的日志,并与.gg.csv 文件一起验证。

    谢谢!
    艾伦