This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:TPS25751正确的测试程序。

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, TPS25751, TPS25751EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487259/tps25751-tps25751-correct-test-procedure

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件:BQ25798、、

工具与软件:

您好!

这是我第一次使用 TPS25751+BQ25798。
我想知道正确的测试程序。
如果有错误、请告诉我。

1.将配置刷写到 TPS25751EVM 上、请参阅图1
  1.1.使用电缆将 J4 Type-C 连接器连接到计算机。
   1.2.将 J2 Type-C 连接器连接到电源 VSYS (15-20V)、以获得 PP5V 和 P3V3。
   1.3.打开应用程序自定义工具并设置配置、然后导出 xxxx.bin。

2.我自己的 TPS25751+BQ25798 PCB 板。请参阅图2
   2.1.添加直流电源为 VSYS 供电(15V-20V)。 才能获得 PP5V 和 P3V3。
   2.2.通过 Aardvark I2C/SPI 主机适配器写入 EEPROM (xxxx.bin)。
   2.3.移除 Aardvark 和直流电源。
   2.4、写入 EEPROM 后、连接 J3 Type-C 连接器以启动电路板。

谢谢你。

Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:

    看到我的评论加粗

    1.将配置刷写到 TPS25751EVM 上、请参阅图1
      1.1.使用电缆将 J4 Type-C 连接器连接到计算机。
       1.2.将 J2 Type-C 连接器连接到电源 VSYS (15-20V)、以获得 PP5V 和 P3V3。
       1.3.打开应用程序自定义工具并设置配置、然后导出 xxxx.bin。

    • 1.4在左下方、您应该会看到"Hardware Connected"、表示 EVM 已通过 J2连接
    • 1.5配置就绪后、使用"闪存到器件、从当前配置或从二进制"到闪存到 EVM

    2.我自己的 TPS25751+BQ25798 PCB 板。请参阅图2

      2.0 从 GUI 生成 Full Flash 二进制文件 xxxx.bin
       2.1.添加直流电源为 VSYS 供电(15V-20V)。 才能获得 PP5V 和 P3V3。
       2.2.通过 Aardvark I2C/SPI 主机适配器写入 EEPROM (xxxx.bin)。
       2.3.移除 Aardvark 和直流电源。  通过移除 P3V3并移除连接到 J3的所有设备、对 PD 控制器进行下电上电。
       2.4、写入 EEPROM 后、连接 J3 Type-C 连接器以启动电路板。

      

    您的流程基本上看起来不错、并做了一些备注以阐明某些步骤。

    谢谢。此致、
    Chris