This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:防止 ZVCHG

Guru**** 2493565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487129/bq27z746-preventing-zvchg

器件型号:BQ27Z746

工具与软件:

您好!

阅读数据表和 TRM、电池欠压保护似乎仅阻止放电。  对于过度放电的电芯、不能抑制 ZVCHG。  LFP 电池 I 将使用、有严格的指导原则、如果电池达到2.0V、则禁止充电。

是否有任何寄存器设置可以禁用 ZVCHG 或者我是否需要次级保护来在电芯欠压情况下抑制充电?

谢谢!

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    针对系统的最简单/推荐解决方案是将 ZVCHG Pack Threshold 降至0并降低 ZVCHG Exit Threshold 或将参数保持为低电平、因为它应该进入 ZVCHG。  

    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、谢谢。  如果我按照您提到的方式禁用 ZVCHG 并将 SUV 设置为2.0V、那么监测计将发出永久故障、并防止电池包上再次充电/放电。  是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    是的、您假设 PF 被标记并阻止电池包上一切进一步充电/放电、此时将标记 SUV-安全欠压。 我还会根据您的系统更新 SUV 阈值

    谢谢!
    艾伦