This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:VC2的电阻值

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487382/bq28z610-resistance-value-of-vc2

器件型号:BQ28Z610

工具与软件:

大家好!

我想知道 VC2的电阻值。

在数据表和 EVM 用户指南中、该电阻值与5Ω 串联。

但在 TRM 中、 此电阻值与105Ω 连接。

105Ω'是拼写错误? 哪个值正确?

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请遵循用于 EVM 的值。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryusuke

    与团队交谈后、似乎 TRM 有一个拼写错误、会遵循 EVM/数据表。



    谢谢!
    艾伦