This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:原理图审阅和关闭问题

Guru**** 2815045 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25798, CSD87501L, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487673/bq25798-schematic-review-and-shutoff-question

器件型号:BQ25798
主题中讨论的其他器件:TPS25750、、 CSD87501LTPS25751

工具与软件:

您好!

我正在尝试设计一个由 USB-C 输入或辅助桶形连接器供电的系统。  我需要最大功率(60瓦20V @ 3A)。   随附的原理图将 TPS25750用于 PD 至 BQ25798、以便提供电池充电(4节锂离子电池18650)。   

问题:
1. 关闭 SYS_POWER (系统电源)、但允许通过 USB/AUX 电源为电池充电的最佳方式是什么?    

2. 我没有将 EXT_POWER (桶形连接器)连接到 VBUS。  我想我只需在 TP2到 TP10之间添加一根导线、CSD87501L 就可以防止 EXT_POWER 对 VBUS 进行反向供电。  或者是否需要添加 ORing 芯片?  

3. 这个系统看起来好像会协商 USB-C 来提供20V @ 3A?  我尝试不编写固件、希望实现这一硬件。  


如果您有任何其他意见、我将非常感谢您提供反馈。    这款 USB-C 功能强大、但需要很多运动部件。   

e2e.ti.com/.../5807.output.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don、您好!

    BQ25798首先实现热调节、然后才能使用所有60W 输入来为系统负载供电并为电池充电。 系统负载优先。  

    关于1、由于系统负载与电池的内部 BATFET 并联、因此无法禁用 SYS 电源并且仍然提供充电。  我建议添加一个与系统负载串联的外部 FET。

    关于2、除非您的设备物理上防止同时连接两个输入源、否则您将需要使用多路复用器 FET 来多路复用输入源或二极管或电路。  否则 、12V 电压将对 USB-C 端口进行反馈、反之亦然。  在原理图上、假设不需要多路复用器 FET 或二极管、那么除了 VAC1之外、EXT_POWER 还必须连接到 VBUS。  VACx 仅为高阻抗检测线。  测试点布线通常仅为6-10mil、因此不适合高电流。

    关于3、TPS25751 + BQ25798固件允许进行20V/3A 协商。

    此致、

    Jeff