This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27531:抗扰度等级

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27531, UCC27710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487211/ucc27531-immunity-rating

器件型号:UCC27531
Thread 中讨论的其他器件: UCC27710

工具与软件:

您好!

您能否分享 UCC27531的 dv/dt 抗扰性(伏特/纳秒)?

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    您指的是 dv/dt 的哪个引脚?

    谢谢!

    Vincent Liew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将其与提供相关规格的 UCC27710进行比较。

    谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    UCC27710是一款半桥驱动器、dv/dt 抗扰度以开关节点(HS)为基准。 UCC27531是一款单通道低侧驱动器、没有 HS 引脚、因此没有等效的 dv/dt 额定值。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    Vincent Liew