This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC15240-Q1:UL 证书问题

Guru**** 2493565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479928/ucc15240-q1-ul-certificate-issue

器件型号:UCC15240-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户反馈、 UL 单一保护证书在数据表中有错误、不是5000VRMS、而是3000VRMS、您能帮助复查吗? 谢谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francis

    对于隔离式集成偏置(IIB)、中压(MV)、器件编号命名规则为:如果最后一位数字以"0"结尾、则隔离额定值为3kV (基本隔离)、但如果以"1"结尾、则隔离额定值为5kV (增强型隔离)。 UCC1524 0 3kV、但 UCC1524 1. 是相同的引脚对引脚兼容直接可替代产品、额定电压为5kV。 下面的表5-1中也记录了这一点、所有 IIB MV 数据表中都显示了这一点。

    UL 认证也遵循上述0/1基本/增强型隔离:

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    感谢您的帮助、客户只需要基本隔离、客户和我都忘记了、这里没有任何问题。