主题中讨论的其他器件:UCC28070、 UCC3817、UCC28180
工具与软件:
大家好!
我目前正在从事一个设计、该设计需要在的直流母线电压下运行交错 PFC 的下游转换器(使用 UCC28070) 可承受435v 的负载电流 . 然而、一旦激活负载、直流母线电压应该 调节为350V .
我知道 UCC28070实现了 过压保护(OVP) 检测 I ² C VVSENSE 、如果它上升到更高 所设置稳压电压的106%(3.18V) 、 GDX 输出被立即禁用 以防止电压过大。 在本例中、这意味着 OVP 可以发挥作用 350V× 1.06 = 371V 、可防止在空载条件下以435V 电压运行。
我的问题、 是否可以覆盖或调整内部 OVP 阈值、以便在高达435V 的电压下运行而不触发关断?
我正在考虑使用外部电路人为改变感应电压、但我希望听取处理过类似问题的任何人的见解! 欢迎提出任何建议或备选办法。
提前感谢!