This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:隔离式直流/直流转换器

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488411/ucc28951-isolated-dc-dc-converter

器件型号:UCC28951

工具与软件:

您好!

我目前正在设计一款具有以下规格的隔离式 DC-DC 转换器:

  • 输入电压:  22-36V
  • 输出电压:  20-200V
  • 输出功率:  600瓦
  • 隔离式  
  • 整个范围内的功率

您是否认为 UCC28951适合用于此设计?

感谢您的宝贵意见!

此致、

Francesco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在实践中、我们建议您将输入和输出范围保持在3:1以下。  不过、可以实现5比1。  问题在于占空比的变化。

    您可以设计为在低输出满负载下实现90%的最大占空比。  当该设计处于高输出电压时、需要满载时占空比为9%。  控制这个范围将不是问题。  也就是降低占空比时。  如果降至10%负载、则将无法实现0.9%的占空比。  请注意、这基于峰值电流模式控制设计。

    您或许能够通过使用 UCC28951进行电压模式控制设计来实现此目的。  您将需要一个直流阻断电容器与变压器串联、但功率级设计的其余部分与峰值电流模式控制类似。

    以下链接将为您提供一份应用手册、其中介绍了如何在峰值电流模式控制下设计 PSFB。  它应该可以帮助您设计功率级。  请记住、您需要增加一个与变压器串联的直流阻断电容器。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

     

    您必须根据数据 表中有关电压模式控制的建议来设置 RT 和 RSUM 电阻器。  

    此外、应用手册并未介绍如何补偿电压环路。  我建议使用3类补偿器和网络分析器来补偿电压环路。

    此致、