This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23730:关于 TPS23730RMTR POE 电路和电源适配器设计问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP22477, TPS23730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480196/tps23730-regarding-tps23730rmtr-poe-circuit-and-power-adapter-design-question

器件型号:TPS23730
主题中讨论的其他器件:PMP22477

工具与软件:

您好、先生、

我们有一个关于 TPS23730RMTR POE 电路和 电源适配器设计的问题。

由于我们设计了 WIFI AP 产品、因此产品系统中同时存在 POE 电路及12V 电源适配器电源器。

用户可能会同时插入它们。 随附的文件是 产品系统中所示的 POE 电路和12V 电源适配器电源方框图说明。

根据之前的实际设计、我们将在 POE 电路的输出端放置一个肖特基二极管 D1。  POE 输出电压设为11V。

在 12V 电源适配器电压输出(即 D2)中也采用了相同的方法。 12V 电源适配器输出电压为12V。

目的是   在   插入 POE 和12V 电源适配器时、避免 POE 电路输出电压(11V)和12V 电源适配器输出电压(12V)电路相互影响。

为了降低系统中的功耗损耗、我们建议移除  肖特基二极管 D1 和 D2。

请帮助确认在  肖特基二极管 D1 和 D2全部移除后、这是否仍然可行、以及对电路设计的任何影响。

请改进

谢谢

e2e.ti.com/.../POE_2600_adapter_5F00_design20250227.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shermen:

    我会在3-5个工作日内回复您。

    最佳、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的谢尔曼:

    如果 PoE PD 是具有二极管整流的反激式转换器、 可移除 D1、并且您可以在第二侧使用反激式开关二极管来阻断电流。 您可能仍想保留 D2。

    PMP22477中 还具有12V 适配器。 您可以进行下面的红线更改、以使 PD 的输出降至低于12V、成为连接适配器时的第二优先级。 如果移除适配器、PD 将保持正常的12V 稳压电压。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    正如您提到的、 D1可以被移除、您可以在第二侧使用反激式开关二极管来阻止电流。 您可能仍想保留 D2。

    我们 在下面还有更多问题。

    1.根据您的回复(PMP22477),如果 POE 输出电压设为13V, D1肖特二极管是否也被移除了?  我们 可能仍想保留 D2。 是这样吗?  有关说明、请参阅随附的文件。

    2.如果 POE 输出电压设为13V、而 POE 电路输出13V 以及电源适配器12V 的电源源同时存在很长时间、这对该电源适配器有何影响? 这是否导致电源适配器损坏或 POE 电路损坏?  

    thankse2e.ti.com/.../POE_2600_adapter_5F00_design20250305.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shermen:

    PoE 团队正在进行内部测试、E2E 上的回复可能会延迟3-5个工作日。 很抱歉耽误您的时间、感谢您的耐心。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [20250307]问题: 根据您的答复, D1二极管可以去除。 以下是更多问题。

    由于我们将 POE 电路输出电压设置为11V、因此在连接适配器时、12V 电源适配器(输出电压为12V)是首要考虑因素。 因此、我们希望  在此设计中确认肖特基二极管 D2是否可以消除。 请参阅 detail.e2e.ti.com/.../POE_2600_adapter_5F00_design20250307.pptx 的随附文件

    请帮助提供建议

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shermen:

    我会在3到7个工作日内回复您。 感谢您的耐心。

    此致、

    Diang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的谢尔曼:

    感谢您的耐心等待。  

    1.正确如果使用具有二极管整流功能的反激式 TPS23730的第2侧有二极管、则可以移除 D1。 请使用12V 作为反激式输出。 通常需要 D2。  

    2. 同时打开 PoE 和适配器时、它们将处于无源电源 ORing 模式。 两者都不应超过其额定功率。 通常、由于 PoE 和适配器中都不会出现过流/过压、因此它不会造成损坏。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    那么、如果我们针对  PoE 和适配器将 POE 输出电压设为13V 或11V、那么 上述两个回复信息是否仍然正确呢?  

    请提供建议

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的谢尔曼:

    我们将查看您的问题、并在3-7个工作日内回复您。 感谢您的耐心。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的谢尔曼:

    感谢您的耐心。  

    是的、11V 或13V 也是如此。 当您使用12V 适配器进行无源 ORing 操作时、11V PoE 将具有较低的优先级、13V 将具有较高的优先级。  

    此致、

    Diang