This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:PoE PSE 驱动器

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881, TPS23881B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484549/tps23881-poe-pse-driver

器件型号:TPS23881

工具与软件:

嗨、团队:

我们将在其中一个应用中使用 TPS23881器件的 PSE、我们的议程是通过 POE 提供大约61W 的最大功率、
目前、配置为自动模式后、我们能够提供19W 的功率、并附上了以下原理图:

TPS23881数据表的引脚52显示 NC 引脚。 可以将此引脚用于配置设置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nitin:

    感谢您的咨询。 我们将查看您的问题、并在3-7个工作日内回复您。 感谢您的耐心。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nitin:

    感谢您的耐心。

    目前有两个版本的 TPS23881:TPS23881 (www.ti.com/.../TPS23881) 和 TPS23881B (www.ti.com/.../TPS23881B)。 这两个引脚是引脚对引脚芯片、唯一的区别是 TPS23881B 具有 AUTO 引脚、而在 TPS23881中、它是 NC。 AUTO 引脚用于自主模式、最好 不需要主机控制器或系统软件。  
    我看到您的原理图是使用 TPS23881、如果将其替换为 TPS23881B、您可以将"Auto"配置为您的表格。 如果您有主机控制器 MCU、则可以使用 TPS23881或 TPS23881B 通过 I2C 配置来达到所需的功率限制。  

    此致、

    Diang