This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754-1:关于 TPS23754-1 (TPS23754PWPR-1) 802.3at POE 问题

Guru**** 2382500 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP22301, TPS23754-1, TPS23754, PMP6812, TPS23754EVM-420, PMP10288, PMP9563, TPS23754EVM-383
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478814/tps23754-1-regarding-tps23754-1-tps23754pwpr-1-802-3at-poe-issue

器件型号:TPS23754-1
主题中讨论的其他器件: TPS23754PMP6812、PMP22301、 TPS23754EVM-420PMP10288、PMP9563TPS23754EVM-383

工具与软件:

您好、先生、

我们   之前已经设计了一个 TPS23754-1 (TPS23754PWPR-1) 802.3at POE WAPAX09项目。 该项目是一个 WiFi AP 产品。

最近、我们已 向 TW FEE/ Ian Wang 报告、并 通过电子邮件讨论了  TPS23754-1  POE 检测失败问题  

由于 TI  TW FEE/ Ian Wang 提到、为了使 TPS23754-1 PD 关闭、他建议对于25W 应用设计、C646电容值范围应为33~47uF。 随附了 WAPAX09 TPS23754-1原理图、以供您参考、其中突出显示了 C646。

因此、我们有以下问题。 请提供帮助。

1.我们想知道 WAPAX09 TPS23754-1原理图是 TI TPS23754-1 HDK 参考设计版本。

请帮助 我们为 TI TPS23754-1 HDK 参考设计版本和原理图提供建议。

2.根据 TI TW FEE/ Ian Wang 有关  C646电容值范围的信息、我们如何计算  TPS23754-1  802.3at POE 中的 C646电容值? 请帮助为我们提供详细公式和文档。

针对  硬件评估级中的 TPS23754-1 802.3at POE 原理图、我们必须测量和执行哪些测试项目和信号波形?  然后、我们可以避免 发生 TPS23754-1 POE 检测失败问题、或者原理图设计裕度不够。

请帮助提供建议。

thankse2e.ti.com/.../WAPAX09_5F00_TPS23754_2D00_1_5F00_POE-detection_5F00_issue20250225.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shermen:

    PoE 团队正在进行内部验证测试、E2E 上的回复可能会延迟3-5个工作日。 很抱歉耽误您的时间、感谢您的耐心。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的谢尔曼:

    下面是我们分享的有关 TPS23754的参考。 如果您的电路是反激式、则可能是 PMP6812。

    基准

    拓扑技术

    PD

    VOUT 测试点

    Iout

    PMP6812

    转换器

    TPS23754  

    12.

    1.8

    PMP6672

    转换器

    TPS23754  

    5.

    5.

    PMP22301

    转换器

    TPS23754

    24.

    0.9.

    TPS23754EVM-420

    转换器

    TPS23754

    5.

    5.

    PMP10288

    交流正向

    TPS23754

    3.3.

    7.2.

    PMP9563

    交流正向

    TPS23754

    12.

    2.5.

    TPS23754EVM-383

    交流正向

    TPS23754

    12.

    2.5.

    2. 使用 I=CDV/dt (I=25.5W/42.5V=0.6A)时、dv=42.5-36=6.5V、dt=250usec 可以得到 C=~23.1uF。

    功率大容量电容
    13W 10-22uF
    25W、33-47uF
    50W 68-100uF
    70W 100uF-200uF

    25.5W 推薦33 -47 μ F。 比較worst的250us transient不行、但99.9 0电流的情况影響不大。%μ A




    3. 如果 PD 无法通过握手、您可以仔细检查 VDD-VSS 之间的所有电容是否小于120nF? 您能否分享电源接口的波形、包括 PD 的 VDD VSS 电压和电流?

    如果连接 PD 然后断电、则可能与维持功率特征的丢失有关。 您能否尝试使用大于1W 的负载?

    此致!

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    我们根据您的回复信息下载 PMP6812参考原理图以进行检查。

    我们发现  PMP6812原理图的 C22值 为22uF。 它与 WAPAX09原理图的 C646值相同。

    BTW、在 WAPAX09原理图中、我们添加了一个与 C646并联的22 μ F 额外电容器、并将其报告给客户。 添加额外的22 μ F 电容器可以解决检测问题。

    请参阅随附的文件以了解我们突出显示的详细信息。

    e2e.ti.com/.../WAPAX09_5F00_TPS23754_2D00_1_5F00_POE-detection_5F00_issue20250304.pptx

    为什么 TI 参考设计中的电容值为22uF? 您会帮助解释吗? 有人向我们的客户询问此问题。

    请帮助提供建议

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shermen:

    PoE 团队正在进行内部测试、E2E 上的回复可能会延迟3-5个工作日。 很抱歉耽误您的时间、感谢您的耐心。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    关于  C646 (22uF) 电容器值、我们再次查看 CAP 数据表。 我们发现有一 条直流偏置 v.s 电容值特征曲线。 有关详细信息、请参阅随附的文件。

    根据曲线、对于  TPS23754-1应用、当直流电压为12V 时、电容值快速变化。

    由于电容特性、请帮助说明它是否对此 TPS23754-1 POE 电路有任何影响。

    请提供帮助。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../TPS23754_2D00_1_5F00_PSE-voltage-transient-to-PD-and-22uF-cap-characteristic-question20250306.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shermen:

    感谢您的跟进。

    PoE 团队正在进行内部测试、E2E 上的回复可能会延迟3-5个工作日。 很抱歉耽误您的时间、感谢您的耐心。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的谢尔曼:

    22uF C22是 VC 电容器。 它与 PWM 控制 IC 和启动延迟时间有关。 22uF 电解电容器通常足以实现适当的浪涌延迟时间。 陶瓷电容器可能具有直流偏置、在电压较高时可以有效地降低电容器。  

    47uF C11是我们计算250us 瞬态时间所使用的电容。 通常 还需要电解电容器。  

    [报价 userid="525282" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478814/tps23754-1-regarding-tps23754-1-tps23754pwpr-1-802-3at-poe 问题/5683978#5683978"]

    25.5W 推薦33 -47 μ F。 比較worst的250us transient不行、但99.9 0电流的情况影響不大。%μ A

    [报价]

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    如您所述、  在 TI PMP6812原理图中、C22值 为22uF、C11为 47uF。

    FAE / Ian 和您说"25.5W 推薦33 -47 uF。 比較worst的250us μ F transient不行、但99.9 0电流的情况影響不大。%μ A"

    我们认为您的平均 电容值为25.5W 推薦33 -47uF、电容指示符为 C22。 是这样吗?

    为什么提到 C11 47uF?

     我们的 WAPAX09原理图按照 TI PMP6812原理图 进行设计。

    请提供建议

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

       在 TI PMP6812原理图 参考设计中、我们有一个重要的问题是 C22电容器值为22uF。

    有人询问我们的客户为何 采用 TI PMP6812原理图参考设计22uF。

    我们的 WAPAX09原理图按照 TI PMP6812原理图 进行设计、因此我们的 WAPAX09原理图还采用22uF (locator:C646)。 在 TI PMP6812原理图  参考设计中、请帮助解释电容值为22uF 的原因。

     我们需要回复客户、使用  TI PMP6812原理图的原因 也是22uF (定位器:C22)。

    请提供帮助。

    BTW、请提供您的微信联系方式、我们想通过微信与您讨论。 您能提供什么?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shermen:

    感谢您的答复。 我们将在3-7个工作日内为您提供服务。 感谢您的耐心。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的谢尔曼:

    感谢您的耐心。

    对于 C11 = 47uF 或22uF

    [报价 userid="387585" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478814/tps23754-1-regarding-tps23754-1-tps23754pwpr-1-802-3at-poe 问题/5700765#5700765"]

    FAE / Ian 和您说"25.5W 推薦33 -47 uF。 比較worst的250us μ F transient不行、但99.9 0电流的情况影響不大。%μ A"

    [报价]

    是的、这适用于 C11:建议33-47uF 以完全符合标准。 但在大多数情况下、22uF 没问题。

    对于 C22 = 22uF  

    PD 的浪涌延迟必须大于80ms。 它主要包括浪涌时序延迟+直流/直流软启动延迟的总时序。 22uF 用于调整浪涌时间延迟、即44ms - 158ms (测试中为22uF 是电解电容)。 如果直流/直流软启动延迟较长且启动电流小于0.4A、则可以使用较小的 C22。  

    此致、

    Diang