This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC39002:平均电流控制负载共享

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC39002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471384/ucc39002-average-current-control-load-sharing

器件型号:UCC39002

工具与软件:

大家好、团队成员:

UCC39002使用最大电流来调节 ADJ 输出(例如 峰值电流控制? 我不知道这是否准确)、客户现在需要平均电流控制、我们是否有这样的模拟器件? 谢谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis:  

    您的客户对 UCC39002负载共享(LS)控制器的工作原理存在误解。  

    而不会修改或调整 PWM 控制器峰值电流或平均电流。  LS 控制器使用 ADJ 电流(最高6mA 最大值)来调节电源控制的电压反馈。   PSU 控制甚至不必是 PWM;它可以是线性稳压器。   

    请参阅我最近回复另一位客户时推荐的2个应用手册、以帮助了解 UCC39002 LS 控制器的工作原理:  

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470110/ucc39002-the-principle-of-control-mode/5643990#5643990 

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich、您好!

    我了解了材料、所以 UCC39002是否可以视为实时电流控制器、而不是平均电流或峰值电流控制器、它会尝试确保电流值在每个时刻都相等、类似于主从控制? 谢谢。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:  

    是的、UCC39002控制器 完全采用领导者/跟随者(以前称为"主/从")控制、不同之处在于任何"N" LS 控制器都可以 根据系统动态和静态条件随时假设为领导者。   其余的 N-1控制器成为跟随器。  

    这种情况可以随时改变。 具有最高输出电流的 PSU 始终先进。   

    此致、
    Ulrich