This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14202:可调节输出

Guru**** 2812205 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ14202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488354/lmz14202-adjustable-output

器件型号:LMZ14202

工具与软件:

您好!

我是否可以 通过   使用数字电位器更改 RFFB 并将 Ron 设置为300千欧并将 Cout 设置为100 μ F (ESR < 50米欧)来调整输出(8-18)?

或者您是否有具有可调节输出的类似 IC ?

谢谢你

Rudolf Rauchbaauer   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    LMZ14202的最大输出电压为6V。

    您可以在我们的网站中搜索一个输出电压在您范围内的模块。

    但是、我认为最好选择稳压器而不是模块。

    稳压器将为您提供更大的灵活性。

    谢谢