This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27282:UCC27282

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485556/ucc27282-ucc27282

器件型号:UCC27282

工具与软件:

你(们)好

我打算将 UCC27282用于全桥实现  

Vin 为36-60V /400-600W

选择驱动器支持的正确 N-ch MOSFET 的参数是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoni:

    我们的栅极驱动器可以驱动几乎任何 FET、因此 FET 的选择取决于您的系统需求。 从栅极驱动器的角度来看、您需要确保做出正确的 VDD 旁路电容器、自举电路、栅极电阻和高效布局。

    本应用手册可以帮助使用自举电路: https://www.ti.com/lit/an/slua887a/slua887a.pdf

    本应用手册可以帮助改善栅极电阻: https://www.ti.com/lit/ab/slla385a/slla385a.pdf

    可在所有栅极驱动器的数据表中找到布局指南。

    如果您有其他问题、敬请告知。

    谢谢!
    Rubas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hן Rubas

    您附加的信息是导入的、但未回答与 FET 和驱动器匹配的参数是什么的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoni:

     选择栅极驱动器时、重要的 FET 参数如下:

    VGS: 这用于确定栅极驱动器是否具有足够高的 VDD 规格来支持 FET VGS。 例如、如果您打算驱动-5V 至20V 的 FET (SiC/IGBT 常见)、那么最大 VDD 规格为20V 的驱动器将不足以驱动该 FET、因为您总共需要25V 的电压来驱动该 FET。
    Qg: 这与您所需的上升/下降时间(.. t )以确定栅极驱动器是否具有足够高的峰值电流以支持 FET 开关速度。

    您可以使用上述参数计算 FET 的等效电容(CEQ)、并查看栅极驱动器是否具有足够高的峰值电流(Ipk):
    1. CEQ =(Qg / Vgs)
    2. Ipk = ceq *(Vgs /t)

    此外、还应确保所选的栅极驱动器能够使用以下系统参数处理功率损耗:
    VDD: 此电压用于为栅极驱动器供电并驱动 FET。
    Fsw: 这是系统中 FET 的开关频率。
    TA: 这是您在系统中预期的最高环境温度。
    TJ: 这是所选栅极驱动器的最高结温(可在栅极驱动器数据表中找到)。
    RθJA: 这是所选栅极驱动器的结至环境热阻(可在栅极驱动器数据表中找到)。

    上述参数用于计算功率耗散、其中 Tj 不能超过栅极驱动器最大 Tj 规格:
    1. P = Qg * VDD * Fsw
    2.  Tj =(P * RθJA)+ Ta

    谢谢!
    Rubas