This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z70-V150:BQ20Z90-V150生成 senc 文件

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483991/bq20z70-v150-bq20z90-v150-generate-senc-file

器件型号:BQ20Z70-V150
主题中讨论的其他器件:BQ20Z90-V150BQ20Z70、BQ20Z90

工具与软件:

您好!

我想问一下 bq20z90-V150多种锂离子化学物质 . 目前、我们已将电池单元更改为 Molicel INR18650-P28A 我们发现 ID 是 5271. . 如何生成 SEN.c 所示配置 COM 端口文件?

谢谢。

此致、

Loon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请遵循用户指南中的说明。  https://www.ti.com/lit/an/slua421a/slua421a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jose:

    是否有更简单的方法可以获得 SEN.c 情况? 例如、TI 能否提供 5271 sen.c. File Direct?

    此外、如果我们加载 senc bqEASY Pro SREC 编程 我们是否仍需要运行充电和放电周期?

    除此之外、我们也存在与的问题 ROM 文件中 . 我们可以生成 GG. 但是如何生成 ROM 文件中 生产用途?

    谢谢。

    此致、

    Loon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是 BQ20z70、为什么您指的是5271 sen.c 文件?

    对于 ROM 文件生成、请参考 https://www.ti.com/lit/an/slua379e/slua379e.pdf 中的 A3部分

    有用的文档。  e2e.ti.com/.../0246.Quick-Start-Guide-for-bq20zxx-Family-Gas-Guages.pdf

    有用的 E2E:
    1个
    两个

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jose:

    感谢您的答复。

    不、我们使用的是 BQ20Z90 ,这是一个旧的模型,我们只想更改为不同类型的电池。 我们是否仍需要 在加载化学物质后运行充电和放电2个完整周期?

    谢谢。

    此致、

    Loon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是、建议使用完整充电/放电周期。
    此外、请根据新的化学成分调整关键参数。 比如:设计容量、充电电压等