This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6287B20:启动电压设置问题

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS6287B20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487446/tps6287b20-start-up-voltage-setting-issue

器件型号:TPS6287B20

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们正在将 TPS6287B20评估为 0V65电源轨的直流/直流。

运行条件:
VIN = 3.3V
VOUT = 0.65V
(max)= 7A

我更喜欢使用可分离 FSW 版本、但它可以通过 VSET 引脚实现至少0.8V 的默认启动。
我需要它从0.65V (或更低)而不是0.8V 开始。
我是否可以使用数据表第8.3.7.3章中描述的方法来实现它?





BR


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 e2e。

    是的、你是对的。 您可以在启用器件之前通过 I2C 设置启动电压、如下所示:

    此外、如果您要使用 GUI 进行评估、请将输出电压直接设置到寄存器中。  

    希望这个答案能有所帮助。

    此致、

    Jingyi