This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 仿真菊花链连接的器件

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487641/emulation-of-daisy-chain-connected-devices

器件型号:BQ79600-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616

工具与软件:

尊敬的 TI:

我们基于 BQ79600-BQ79616 IC 开发了一种 BMS 平台(集中式架构)。 BMS 主站使用 BQ79600、BMS 从板使用 BQ79616。

为了在 BMS 主站上开发嵌入式代码、我们希望通过在环路仿真中使用硬件来仿真不同类型的电池包。 我们的想法是在 MATLAB 等仿真环境中对电池包进行建模、然后通过在菊花链线上写入信息来模拟 BMS 从设备行为。

我们的第一个假设是使用 USB-UART (或 USB-SPI)软件狗在 BQ79600上写入数据。 该数据将模拟在实际电池包上生成的实际 BMS 从站数据。

我们认为:

  1.  这是不是仿真 BQ79616数据的可行方式?
  2. TI 是否已经开发了一些其他技术/工具?

谢谢你。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luca、

    1.这可能是一种很好的方式来模拟菊花链线上的数据。  
    我不确定仿真需要有多准确、但如果您需要参考、可以参考 VIF 应用手册

    2.不,我们目前没有这样的工具

    此致!

       昆廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Quentin。

    "你说什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luca

    VIF 是" V. 错误 I 标称值 f ACE 是沿菊花链电缆运行的堆栈到堆栈通信。  

    此致!

       昆廷