Other Parts Discussed in Thread: BQ79616
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79600-Q1 主题中讨论的其他器件:BQ79616
工具与软件:
尊敬的 TI:
我们基于 BQ79600-BQ79616 IC 开发了一种 BMS 平台(集中式架构)。 BMS 主站使用 BQ79600、BMS 从板使用 BQ79616。
为了在 BMS 主站上开发嵌入式代码、我们希望通过在环路仿真中使用硬件来仿真不同类型的电池包。 我们的想法是在 MATLAB 等仿真环境中对电池包进行建模、然后通过在菊花链线上写入信息来模拟 BMS 从设备行为。
我们的第一个假设是使用 USB-UART (或 USB-SPI)软件狗在 BQ79600上写入数据。 该数据将模拟在实际电池包上生成的实际 BMS 从站数据。

我们认为:
- 这是不是仿真 BQ79616数据的可行方式?
- TI 是否已经开发了一些其他技术/工具?
谢谢你。
此致