This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AE:请帮助澄清使用 UCSI SET_UOR 命令(TPS6699x)的 DR 交换响应消息问题

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487963/tps65994ae-please-help-to-clarify-the-dr-swap-response-message-issue-with-ucsi-set_uor-command-tps6699x

器件型号:TPS65994AE

工具与软件:

您好、AE
TEST.DUT.PROT.SNK.10 DR_Swap 请求由于 PD 应根据 PD 规范6.3.9 DR_Swap 消息做出响应而失败
NB 响应中的 TPS6699x 在测试期间不受支持、因此它会失败。
在测试期间、PD 控制器的行为由 UCSI SET_UOR 命令更改。
UCSI 配置如果尚未在 DFP 模式下运行、端口的行为应启动切换为 DFP +应拒绝来自端口伙伴的角色交换更改请求。(数据输入字节3和2 = 00 82)
命令说明看起来不会更改端口的行为以禁用数据角色、PD 控制器应响应拒绝任何 UCSI SET_UOR 设置。
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的团队成员将很快对此作出回应。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    棕色、

    我在这里有两条建议。

    没错 强烈推荐  在合规性测试期间、禁用 UCSI、因为 USB 合规性测试是在稳态系统上进行的。 如果 UCSI 对行为进行了修改、则会导致 VIF/系统不匹配。  

    如果需要 UCSI、请确保在使用 SET_UOR 命令时设置了 USB 工作角色字段中的位2。 在测试期间将此位设置为0将导致 PD 拒绝任何后续数据角色交换。 您还可以使用 PPM Reset 命令、在发生断开时将 UCSI 接口复位回默认行为。  

    谢谢!

    Chris