This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DDK:首先开启器件

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65987DJEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487032/tps65987ddk-first-turn-on-of-device

器件型号:TPS65987DDK
主题中讨论的其他器件:TPS65987DJEVMTPS65987

工具与软件:

Chris、您好!  

我现在正在尝试使该器件正常工作并发现问题。  

器件的制造过程包含什么基本映像文件?  

它将在多大的 VBUS 电压下波动? 是否取决于通过 USB-C 电缆连接的设备?

谢谢!  

Ohad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ohad:

    [报价 userid="500022" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487032/tps65987ddk-first-turn-on-of-device ]器件来自生产过程的基本映像文件是什么?  [报价]

    如前所述、不建议使用基本映像文件。 您可以使用可从产品页面下载的6.1.4应用 GUI 生成二进制映像以加载 EERPOM。

    [quote userid="500022" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487032/tps65987ddk-first-turn-on-of-device 具有多大的 VBUS 电压? 它是否取决于通过 USB-C 电缆连接的设备?

    这取决于很多因素。 这些是 IC 上的默认"基本映像"。 例如、如果您选择 Config 5、该器件可充当5V 至20V 接收器、并根据连接的远端 USB-C 电源提供的电压灌入电压。

    如果是供电、则仅限于提供5V 电压(假设使用5V 电源为 PPHV 路径供电)。

    如上所述、不建议使用这些配置。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!  

    绝不能仅限于提供5V 电压!! 在数据表中非常清楚地表明它可提供高达20V 的电压:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ohad:

    [报价 userid="500022" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487032/tps65987ddk-first-turn-on-of-device ]器件来自生产过程的基本映像文件是什么?  [报价]

    如第一个响应中所述、对于"制造过程中的基本映像文件"、您只限于表8-7中的配置。 不建议使用这些稳压器、这些稳压器仅限于5V 电源。

    该器件能够提供20V 电源、但不能提供直接来自制造流程的图像。

    如前所述、不建议使用基本映像文件。 您可以使用可从产品页面下载的6.1.4应用程序 GUI 生成二进制映像以加载 EERPOM。[/QUOT]

    如果您需要20V 电源、则需要使用6.1.4 GUI 生成固件映像、该映像必须在启动时从外部源加载到 PD 控制器。 以 TPS65987DJEVM 为例、它可使用外部 SPI 闪存来存储所述映像。

    您可以使用 GUI 来配置和生成映像、然后需要找到一种将映像加载到 SPI 闪存的方法、通常使用 EEPROM 编程器或类似工具。 启动时、TPS65987会检查 SPI 闪存、如果有闪存、则会尝试加载映像。

    谢谢。此致、

    Chris