This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87524J-Q1:LP87524B-Q1:关于 VANA 引脚(SDA/SCL)

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87524J-Q1, AWR1843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486717/lp87524j-q1-lp87524b-q1-about-the-vana-pin-sda-scl

器件型号:LP87524J-Q1
主题中讨论的其他器件: AWR1843AOP

工具与软件:

您好、TI

我使用的是 LP87524J-Q1、并有几个问题。

目前、我正在为 LP87524J-Q1的 BIN_BX 和 VANA 提供5V 电源。 在数据表中、SCL 和 SDA 的最大电压列为"VANA、最大电压为3.6 V"。 这是否意味着 VANA 可以处理高达3.6V 的电压、SDA/SCL 引脚不应超过3.6V? 我很难理解这一点、请进行解释。

当使用 VVANA = VIN_BX = 5V、PMIC 输出为3.3V 时、

我如何确定最小值? 数据表基于 VVANA = VIN_BX = 3.7V、因此我有这个问题。

我期待您的答复。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="642000" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486717/lp87524j-q1-lp87524b-q1-about-the-vana-pin-sda-scl ]1.目前我正在为 LP87524J-Q1的 bin_bx 和 vana 提供5V 电压。 在数据表中、SCL 和 SDA 的最大电压列为"VANA、最大电压为3.6 V"。 这是否意味着 VANA 可以处理高达3.6V 的电压、SDA/SCL 引脚不应超过3.6V? 我很难理解这一点、因此请解释

    是的、这是正确的、SCL 和 SDA 上的电压不应大于3.6V。 在这种情况下、当 VIN = 3.3V 时、如果它是5V、则需要从外部提供。  

    例如、在 LP8752xQ1EVM (用户指南)中、SCL 和 SDA 已从 MCU 中上拉至1.8V 并选择标准 I2C 模式。  

    [报价 userid="642000" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486717/lp87524j-q1-lp87524b-q1-about-the-vana-pin-sda-scl "]

    当使用 VVANA = VIN_BX = 5V、PMIC 输出为3.3V 时、

    我如何确定最小值? 数据表基于 VVANA = VIN_BX = 3.7V、因此我有这个问题。

    [报价]

    您是否是指输入 VIN 和输出 Vout 电压之间的最小电压? 如果这不是您的意思、请更正我。  

    因此在这种情况下、无论 VIN 是3.3V 还是5V、Vin 和 Vout 之间都必须存在0.5V 的最小电压差。  

    因此、如果输入电压为5V、输出电压为3.3V、并且差值为1.7V、情况良好、在这方面说得很好。  

    您要使用此 PMIC 为什么雷达 SoC 供电?

    此致、

    Ishtiaque  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    关于 SCL 和 SDA 的电压:如果它不应超过3.6V、表明最大值似乎就足够了。 然而,我仍然不明白" Vana 与"的含义。 如果 VANA 也不应超过3.6V、则在我使用的 AWR1843AOP EVM 中使用 Vin_BX = VANA = 5V 是否不正确? 当然、我不认为 EVM 提供的电路是错误的、但我仍然不理解"VANA H"的意思、我会问这个问题。

    2.我使用的是 AWR1843AOP:在数据表中、当 Vana = Vin_BX = 3.7V 时、直流输出电压精度条件最小设定为-2%。 当 Vana = Vin_BX = 5V 时、最小值是多少?

    此致、

    Mingyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="642000" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486717/lp87524j-q1-lp87524b-q1-about-the-vana-pin-sda-scl/5711199 #5711199"]1.关于 SCL 和 SDA 的电压:如果它不应超过3.6V、看来只需将最大值表述为3.6V 就足够了。 然而,我仍然不明白" Vana 与"的含义。 如果 VANA 也不应超过3.6V、则在我使用的 AWR1843AOP EVM 中使用 Vin_BX = VANA = 5V 是否不正确? 当然、我不认为 EVM 提供的电路不正确、但我仍然不理解"VANA 与"的含义、因此我要问[/报价]

    您是对的。 从这种意义上讲、它可能被误解、但 VANA 不一定始终为5V、它也可以低于该电压电平。 例如、如果 VIN 为3.3V、则在这种情况下、可以使用 VANA。 规格中的3.6V 定义了 SCL/SDA 的限制、因此 VANA 可用于高达3.6V 的器件、如果 VANA 大于则需要单独提供 SCL/SDA 电压。

    2. 我使用 AWR1843AOP:在数据表中、当 Vana = Vin_BX = 3.7V 时、直流输出电压精度条件最小设定为-2%。 当 VANA = Vin_BX = 5V 时、最小值是多少?[/QUOT]

    我需要检查、但据我了解、这应该是相同的。  

    此致、

    Ishtiaque  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.感谢您的解释、我现在知道 SDA 和 SCL 的最大电压取决于 VANA 值、不应超过3.6V。
    那么、如果 VANA 如 AWR1843AOP EVM 原理图所示设置为5V、SDA/SCL 引脚上的电压不会超过"VANA、最大值为3.6V "条件并会导致问题?
    要使用 SDA/SCL 而不出现任何问题、VANA 引脚上的电压不应超过3.6V?

    2.请确认。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 感谢您的解释、我现在知道 SDA 和 SCL 的最大电压取决于 VANA 值、不应超过3.6V。
    那么、如果如 AWR1843AOP EVM 原理图所示将 VANA 设置为5V、SDA/SCL 引脚上的电压不会超过"最大电压为3.6V 的 VNA"条件并导致问题?[/QUOT]

    在此、让您正确理解 SDA 和 SCL 上的最大电压不取决于 VANA、只是如果 VANA 为3.3V、您可以对 I2C 接口使用 VANA 电压、如果 VANA 为5V、与您的情况类似、则不能对 I2C 接口使用 VANA 电压。 您需要单独提供。 我希望这一点现在已经清楚了。  

    2. 请确认这一点。

    是的、它也适用于5V 输入电压。

    此致、

    Ishtiaque   

    [/quote]