This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82901:最大输出电容问题

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82902

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486892/tpsm82901-max-output-capacitance-question

器件型号:TPSM82901
Thread 中讨论的其他器件:TPSM82902

工具与软件:

您好!

在数据表中、直接在器件输出端的最大输出电容额定值为100uF。 对于离此处20mm 的电容而言、这实际上意味着什么?

我在论坛上读到、400uF 对于数据表中具有相同规格的 TPSM82902是可以接受的。 不知道我是否敢为 FPGA 放置大约340uF 的电容器、实现1.2V 输出。 凭借这种直流偏置、它实际上可能约为240uF。

此致、

Petteri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Petteri:

    是的、您可以在 TPS82902的输出端放置340uF。  但是、高于100 µF 的输出电容需要≥Ω 10 mΩ 的 ESR 才能稳定运行。

    谢谢!

    Colin