This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87524J-Q1:有关 I2C 上拉电压的查询(VANA:5V)

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487917/lp87524j-q1-inquiry-regarding-i2c-pull-up-voltage-vana-5v

器件型号:LP87524J-Q1

工具与软件:

问题1。 VANA:输入5V 时、在使用高速​​(3.4Mhz)模式时、我是否应将电压上拉至1.8V?
我可以在快速模式(100kHz、400kHz、1MHz)下上拉至3.3V 吗?

问题2: 或者、我应该将 VANA 输入电压值更改为 VANA:高速​​模式下为1.8V (3.4Mhz)、快速模式下为3.3V (100kHz、400kHz、1MHz)?

问题3。 总之、当前设计值为 VANA:5V 输入、I2C 上拉为3.3V。 请检查是否有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    Unknown 说:
    q1. VANA:输入5V 时、在使用高速​​(3.4Mhz)模式时、我是否应将电压上拉至1.8V?
    我可以在快速模式(100kHz、400kHz、1MHz)下上拉至3.3V 吗?[/QUOT]

    是的、这是正确的、您在 DS 中突出显示了这一点。  

    Unknown 说:
    Q2. 或者、我应该将 VANA 输入电压值更改为 VANA:高速​​模式下为1.8V (3.4Mhz);VANA:快速模式下为3.3V (100kHz、400kHz、1MHz)?[/QUOT]

    因此、在 VIN = 5V 的情况下、VANA 不应用于 I2C 和 SDA、因为它会连接到 VIN 5V。 I2C 和 SDA 应分别上拉至1.8V 或3.3V。 例如、在我们的 EVM 中、如果您检查原理图、会发现信号从微处理器上拉至1.8V。   

    [quote userid="601092" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487917/lp87524j-q1-inquiry-regarding-i2c-pull-up-voltage-vana-5v Q3。 总之、当前设计值为 VANA:5V 输入、I2C 上拉为3.3V。 请检查是否有任何问题。

    我不认为只要在 I2C 接口需要与器件通信时还能提供3.3V 电压就行。  

    此致、

    Ishtiaque   

    [/quote]