This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628513:交流相位裕度仿真

Guru**** 2767925 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS628513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488024/tps628513-ac-phase-margin-simulation

器件型号:TPS628513

工具与软件:

可能与之相关的人员

我想知道、除了电路所对应的瞬态分析外、是否可以使用 PSPICE for TI 进行任何其他类型的分析

和所有设置。

否则、如何找到使用与有些不同的元件的开关稳压器(在本例中为 TPS628513DRLR)的相位裕度
准确的建议组件?

比您大得多

梅恩斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mynard、

    感谢您在 E2E 中提出问题。

    很遗憾、我们没有适合 TPS628513器件交流仿真的仿真模型。

    您可以在分析负载瞬态响应仿真波形的帮助下进行粗略稳定性检查。 如果负载阶跃后输出电压没有振荡、则这表明具有良好的稳定性。 如果出现振荡、则可以通过与本应用手册采用前馈电容器优化内部补偿直流/直流转换器的瞬态响应"部分2.2末尾的图8进行比较、通过振荡阻尼估算相位裕度。

    或者、您也可以使用波特图在实际 IC 上测量相位裕度(使用 EVM 或我们的原型 PCB)。

    如有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Andreas。