This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7310:优先多路复用功能未按预期工作、需要进行设计审查。

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482650/lm7310-priority-muxing-not-working-as-expected-and-design-review-needed

器件型号:LM7310

工具与软件:

大家好!

我们将使用测试 ORing 电路  LM73100  理想二极管控制器、并且遇到意外的情况  电压骤降约为2V 至3V  的说明  6毫秒 . 如果对这个问题有任何见解、我将不胜感激。

电路设置:

    • 负载电流(考虑 Istart  为6 Ω)  2A  ( 最大负载5A、持续负载3A)
    • 输入电压:  主电源= 12V 、  次级电源= 12V
    • 输出电容:  470µF
    • Cdvdt:  1.8nF
    • DSO 探头颜色映射:
      • 绿色:  12V_ORing (输出)
      • 蓝色:  次级电源
      • 黄色:  主电源

测试场景及结果:

测试1 (理想条件- DSO 图像1 :oring_01.png )
  • 初始状态:  第一个主电源打开、然后第二个电源打开
  • 转换触发器:  主电源关闭
  • 观察结果:  尽管电压骤降 约为2V 至3V、但电源开关仍按预期工作
测试2 (故障案例- DSO 映像2 :oring_02.png )
  • 初始状态:  第一个次级电源开启、然后主电源开启
  • 转换触发器:  主电源关闭
  • 观察结果:  ORing 输出失败、ORing 的输出完全关闭
测试3 (同时启动- DSO 映像3. :oring_03.png )
  • 初始状态:  两个电源同时打开
  • 观察结果:  ORing 输出逐渐上升、显示了当两个电源同时被激活时、电路在冷启动期间的行为。
  • 的更宽视图  测试3 、显示较长时间范围内的 ORing 行为。

问题:

根据计算结果  压摆率应该足够 、但在实际测试中、我们看到在某些情况下会出现大约2-3V 的压降。 这可能会影响较高负载(目标  5A )。

请求帮助:

  • 在给定元件值的情况下、是否预计会出现这种电压骤降?
  • 这是否有问题  Cdvdt 选择  或者  输出电容
  • 任何建议  可以缓解电压骤降  平稳过渡的关键所在。
  • 为什么 ORing 输出在测试2中失败?
  • 测试2中是否触发了任何导致故障的内部故障锁存?

寄生电容  DSO 图像和数据文件  非常有用。 期待您的意见!

提前感谢! 请告诉我是否需要我提供更多信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Praful:

    您能压缩所有图片并在此处添加 zip 吗? 出于某种原因、此处不加载这些图像。 请使用上面提到的名称、我将检查上面的描述。 另外、似乎您上传了一个同样未加载的 xlsx 文件、因此也将其包含在 zip 文件中。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arush、感谢您伸出援手。 我已随此消息附上了必要的消息。 请勿根据我刚才的质询所述、考虑 DSO 图像的颜色。

    e2e.ti.com/.../DSO-Exports.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Praful:

    感谢您共享文件。  

    [报价用户 id="644788" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482650/lm7310-priority-muxing-not-working-as-expected-and-design-review-needed "]
    测试1 (理想条件- DSO 图像1 :oring_01.png )
    • 初始状态:  第一个主电源打开、然后第二个电源打开
    • 转换触发器:  主电源关闭
    • 观察结果:  尽管电压骤降 约为2V 至3V、但电源开关仍按预期工作
    [报价]

    看起来 OUT 仍然由 VIN1供电一段时间、这会导致压降、在切换到 VIN2之后、输出电容器开始充电。  

    导致 VIN1出现这种尖峰的原因是什么?

    [报价用户 id="644788" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482650/lm7310-priority-muxing-not-working-as-expected-and-design-review-needed "]
    测试2 (故障案例- DSO 映像2 :oring_02.png )
    • 初始状态:  第一个次级电源开启、然后主电源开启
    • 转换触发器:  主电源关闭
    • 观察结果:  ORing 输出失败、ORing 的输出完全关闭
    [报价]

    这里似乎从未发生过转换。 您能否共享原理图? 您如何实现 ORing?

    在第一次测试中、转换应该提前很多次发生。  

    [报价用户 id="644788" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482650/lm7310-priority-muxing-not-working-as-expected-and-design-review-needed "]
    测试3 (同时启动- DSO 映像3. :oring_03.png )
    • 初始状态:  两个电源同时打开
    • 观察结果:  ORing 输出逐渐上升、显示了当两个电源同时被激活时、电路在冷启动期间的行为。
    • 的更宽视图  测试3 、显示较长时间范围内的 ORing 行为。
    [报价]

    这看起来没有问题。 这只是为了确认、您是执行多路复用还是 ORing。 这看起来 Vout 等于 VIN1、尽管它较小。  

    Unknown 说:
    根据计算结果  压摆率应该足够 、但在实际测试中、我们看到在某些情况下会出现大约2-3V 的压降。 这可能会影响较高负载(目标  5A )[/报价]。

    此 ORing 基于 RCB、而不是器件启动时。 因此它不应取决于启动压摆率。  

    [报价用户 id="644788" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482650/lm7310-priority-muxing-not-working-as-expected-and-design-review-needed "]
    • 在给定元件值的情况下、是否预计会出现这种电压骤降?
    • 这是否有问题  Cdvdt 选择  或者  输出电容
    • 任何建议  可以缓解电压骤降  平稳过渡的关键所在。
    • 为什么 ORing 输出在测试2中失败?
    • 测试2中是否触发了任何导致故障的内部故障锁存?
    [报价]

    我只能在看到您是如何实现 Oring/多路复用的后才能告诉您。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    我正在以优先复用布置使用 LM7310。 我已将原理图与该信息一起附上、供您参考。  

    [报价 userid="573457" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482650/lm7310-priority-muxing-not-working-as-expected-and-design-review-needed/5698296 #5698296"]看起来输出似乎仍由 VIN1提供了一段时间、这引起了电压下降、切换至 VIN2后、输出电容器开始充电。  [报价]

    请帮助我了解您为什么认为 Vout 由 Vin1供电、因为 Vin1输入已截止。 期间、Vout 由 Cout 供电。

    [报价 userid="573457" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482650/lm7310-priority-muxing-not-working-as-expected-and-design-review-needed/5698296 #5698296"]

    导致 VIN1出现这种尖峰的原因是什么?

    [报价]

    我不知道导致电压尖峰的原因是什么。

     e2e.ti.com/.../lm7310-Priority-Muxing.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Praful:

    对延迟响应深表歉意。 这仍然是问题吗?

    当电压低于11V (设置了 UVLO 阈值)时、主电源(黄色通道 SMPS)因某种原因未关闭。 我怀疑探测在 SMPS 和辅助电源之间混合、黄色是辅助通道、因为它看起来在接近8.7V (AUX 通道的 UVLO 阈值)时关闭、或者电阻器混合或某些其他电压轨保持 EN 处于高电平。 检查两个通道的 EN 和 OVLO 电压将帮助您进行调试。

    此致、
    Arush