This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25856-Q1:双向充电器解决方案

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25856-Q1, BQ25756, BQ25798, BQ25756E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476466/bq25856-q1-bidirectional-charger-solution

器件型号:BQ25856-Q1
主题中讨论的其他器件: BQ25756BQ25798BQ25756E

工具与软件:

有没有双向充电器解决方案?

我们的情况可能是输入和输出两个电池;

例如、输入为24V 电池、输出为48V 电池;

48V 电池可以为24V 电池充电、24V 电池可以为48V 电池充电;

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yx Yan、

    是的、BQ25856-Q1可以双向充电电池。 在构建 BQ25856-Q1 IC 时便考虑了这一应用。

    BQ25856-Q1需要使用 I2C 命令来进入反向模式并对正确的输出电压/电流进行编程。

    如果您对此有任何问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有另一种低成本解决方案?

    我需要一些应用手册。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yx Yan、

    目前、BQ25856-Q1是该角色的最佳选择。

    您也可以使用 BQ25756、但此器件不符合汽车标准。

    我们提供了 BQ2585X 和 BQ2575X 系列器件的常见问题解答页面。 本页面包含列出的所有应用手册: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357460/faq-bq2575x-central-faq-page

    对于双向充电、您需要在反向模式下运行。 这里有一个常见问题解答、简要介绍了如何激活反向模式: e2e.ti.com/.../faq-bq25756-what-do-i-need-to-know-about-reverse-mode-or-source-mode-for-the-bq2575x-family-of-parts

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果两节电池都是24V、我想要一种低成本的解决方案、例如、一个负载开关结合了电流限制、这样可以吗? 是否还有其他一些解决方案需要推荐?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yx Yan、

    如果两节电池都是24V、则可以使用 BQ25756E。 可能还能使用 BQ25798等器件。

    请告诉我这2个器件是否适合您。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan Galloway、

    但这两个组件很昂贵。我需要像负载开关一样的低成本解决方案。 您能否为您提供一些类似的解决方案

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yx Yan、

    感谢您提供新信息。 我将通过负载开关专家来帮助您做到这一点。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yx Yan:

    只是想确认、您是否需要在两节24V 电池之间使用 ORing?

    您是否还需要电流限制、如果是、那么需要多少?

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush Gupta:

    是的、我需要 ORing。

    我需要限制7A 的电流。

    此致、

    Yan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yx Yan:

    我花了一些时间得到了很好的建议。

    遗憾的是、我们的电子保险丝、负载开关或理想二极管产品系列没有任何集成 FET 解决方案。 LM74700是24V/7A 的理想选择、但这是控制器、因此您需要外部 FET。  

    此致、
    Arush